结果:找到"晶振 可编程晶振 石英可编程晶振",相关内容739条
- YXC可编程振荡器,频点156.25MHz,工作电压3.3V,应用于DCI-BOX主控板
- DCI-BOX主控板是一个专用于数据通信和集成的高性能计算平台。它可能包含多个处理器核心、高速内存、高速I/O接口和其他专用组件,用于加速数据处理和通信任务。在DCI-BOX主控板中,晶振是其时钟信号源之一,它提供了系统的基本时钟频率。这个基本时钟频率将被分频和/或倍频以产生各种系统时钟,例如处理器时钟、总线时钟、内存时钟等。DCI-BOX主控板中的各个模块之间需要进行数据传输,例如处理器与存储器、外围设备等。晶振提供的时钟信号用于同步数据的传输,确保数据在各个模块之间以正确的速率传递。此外,晶振具有较高的稳定性和精度,能够确保系统的时序和数据传输的准确性,从而提高系统的性能和可靠性。针对客...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,可编程振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-20 15:25:00
- 高性能监护仪QMEMS振荡器YSO690PR稳定可靠
- 在现代医疗行业中,监护仪的准确性和可靠性至关重要。为了满足监护仪行业对频率稳定性的严格要求,低抖动石英可编程晶振YSO690PR,为监护仪贡献了高性能的解决方案。YSO690PR是一款石英可编程晶振,具备以下关键特点:1.频率范围可在1.1-200MHz之间任意编程,并能精确输出到小数点后6位。无论是心电图、脉搏氧饱和度还是其他监护指标的测量,YSO690PR都能提供精准的频率输出,确保监护仪数据的准确性和可靠性。2.YSO690PR具有2.2秒快速出样的能力,并可在24至48小时内批量快速交货。这有助于降低备货风险,确保监护仪生产进度和供应链的稳定性。3.YSO690PR具有低抖动和低功耗...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-22 17:06:00
- 可见光红外模块性能:低抖动石英可编程晶振QMEMS振荡器YSO690PR
- 为了可见光红外模块行业中的频率稳定性需求,YXC引入了低抖动石英可编程晶振QMEMS振荡器YSO690PR,为红外模块应用提供卓越的解决方案。QMEMS振荡器YSO690PR是一款石英可编程晶振,具备以下关键特点:1.频率范围可在1.1-200MHz之间任意编程,并能精确输出到小数点后6位。无论可见光红外模块应用需要何种频率,YSO690PR都能达到,确保精准的信号处理和数据传输。2.YSO690PR具备2.2秒快速出样的能力,同时在24至48小时内批量快速交货。这有助于降低备货风险,保证项目进展顺利,缩短产品上市时间。3.YSO690PR具有低抖动和低功耗的特点。低抖动保证了信号的稳定性,...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-13 15:57:00
- BMS电池管理系统的智能守护者:YSO110TR高精度全温范围内稳定
- 随着电子技术的飞速发展,电池管理系统(BMS)作为新能源电池的核心保障系统,逐渐在各个领域展现出其重要性和广泛应用。而在BMS系统中,宽电压有源晶振YSO110TR成为了关键的组件之一,其卓越性能为电池管理系统的稳定运行提供了强大的支持。宽电压有源晶振YSO110TR的优势在于其高精度和稳定性。10MHz的频率下,其全温范围内总频差仅为±30PPM,这意味着即使在严酷的环境条件下,晶振的频率波动也非常小,保证了BMS系统的高精度控制和稳定性。无论是在高温还是低温环境中,YSO110TR都能保持可靠的性能,为电池管理系统提供持久稳定的时钟信号。此外,YSO110TR还拥有良好的适应性,适用于多...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-11 17:41:00
- 工业相机解决方案:低功耗16位数模转换芯片+负压线性稳压器YSO690PR
- 在工业相机行业中,石英可编程晶振扮演着至关重要的角色。为了满足不同应用需求,YXC引入了低抖动石英可编程晶振QMEMS振荡器YSO690PR,为工业相机的稳定运行提供了理想解决方案。QMEMS振荡器YSO690PR具备以下出色特点:1.石英可编程晶振技术使得频率范围可在1.1-200MHz之间任意编程,并能精确输出到小数点后6位。这种灵活性使得YSO690PR能够适应各种工业相机的频率要求,满足不同场景的应用需求。2.YSO690PR具备2.2秒快速出样的能力,同时能够在24-48小时内批量快速交货,有效降低备货风险,保证您的生产计划顺利进行。3.低抖动和低功耗是YSO690PR的显著特点。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-06 15:49:00
- 温度采集器选YXC扬兴科技:YSO110TR低启动时间与多电压兼容性
- 作为温度采集器的关键组成部分之一,晶振在保证采集器的精确性和可靠性方面发挥着重要的角色。在这一背景下,YXC扬兴科技推出了旗下的产品系列之一——YSO110TR宽电压有源晶振,为温度采集器行业提供了高品质的解决方案。温度采集器行业对于晶振的需求主要体现在以下几个方面。首先,高精度是温度采集器的关键要素之一,而YSO110TR宽电压有源晶振在广泛的温度范围内(-40~+85℃)能够保持总频差控制在±30PPM范围内,确保了温度采集的准确性和稳定性。启动时间对于温度采集器的性能至关重要。YSO110TR宽电压有源晶振具有低至3ms的启动时间,能够迅速响应系统的启动需求,为温度采集器提供快速而可靠...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-04 16:58:00
- 性能高的服务器—宽电压有源晶振YSO110TR25MHZ
- 在现代科技发展中,服务器扮演着越来越重要的角色,为各种应用提供强大的计算和数据存储能力。而高品质的服务器组件是确保服务器稳定运行的关键。YSO110TR宽电压有源晶振,作为服务器的重要组成部分,具备多项优势,成为业界必备的可靠之选。YSO110TR宽电压有源晶振的产品特点:1.超小尺寸封装:YSO110TR采用2016超小尺寸封装,有效节省了PCB空间,为服务器设计提供了更大的灵活性和自由度。2.高精度与稳定性:该晶振提供25MHz频率,工作电压范围广泛,可兼容1.8V至3.3V多个电压,满足服务器不同部分的供电需求。在全温范围内,频率稳定度可达±30PPM,确保服务器的高精度和高稳定性。3...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-28 18:05:00
- 可编程晶振选型应该注意事项
- 对于可编程晶振选型的话,需要根据企业的需求选择。在选择可编程晶振的时候注重晶振外观、晶振的频率、晶振的输出模式、晶振的型号等等,这些都是要注意的,尤其是晶振的频率和晶振输出模式以及晶振的型号都是需要注意的。根据电子产品所需的晶振型号,选择合适的晶振型号。晶体可分为主动晶体和被动晶体晶振。两者有什么区别?无源晶振电路旁边还有其他电容和电阻帮助晶振启动振动,而有源晶振在技术上内置了振动芯片,这意味着它可以在没有外部电路的情况下启动自己的振动。这就是主动晶振和被动晶振在原理上的区别。选择晶振时需要注意的参数外观检查:检查产品外观标志是否清晰规范,外观表面是否有裂纹,引脚是否有锡焊过。如果发现产品外...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-27 18:14:00
- 晶体特性及模型
- 石英晶振的特性及模型石英晶体是一种可将电能和机械能相互转化的压电器件,能量转变发生在共振频率点上。它可用如下模型表示:C0:等效电路中与串联臂并接的电容(译注:也叫并电容,静电电容,其值一般仅与晶振的尺寸有关)。Lm:(动态等效电感)代表晶振机械振动的惯性。Cm:(动态等效电容)代表晶振的弹性。Rm:(动态等效电阻)代表电路的损耗。晶振的阻抗可表示为以下方程(假设Rm可以忽略不计):石英晶振的频域电抗特性:其中Fs的是当电抗Z=0时的串联谐频率(译注:它是Lm、Cm和Rm支路的谐振频率),其表达式如下:Fa是当电抗Z趋于无穷大时的并联谐振频率(译注:它是整个等效电路的谐振频率),使用等式(1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 有源晶振 可编程晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-06-15 16:55:00
- 解读!什么是可编程晶振?
- 什么是石英可编程晶振?可编程晶振实为有源晶振,石英可编程(QMEMS)具有高稳定、高精度等优越性能的石英材料[QUARTZ]和[MEMS]组合而成的造词,以石英为原料进行精微加工(光刻)并可以提供的小型化、高性能的晶体元器件被称为[QMEMS]。 一般来说,可编程晶振就是把你的晶振参数,如频率偏差、工作电压、负载电容、频率等提供给晶振厂家。通过电脑等设备编程,将频点、精度、频差等些参数写入空白芯片。 通常,可编程晶振的出样时间仅为2秒,批量生产周期为1-3天。我们知道,常规的无源晶振或有源晶振,晶圆有库存时,最快生产交期为2-3周,常规交期约为4-6周,特殊期为2-3个月。 因此,在定制...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 可编程晶振 石英可编程晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-05-09 17:39:00
返回